This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1305B2:在器件引脚上或在 EVB 上获取的 S 参数数据?

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1305B2, TRF1305C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396556/trf1305b2-s-parameter-data-taken-at-device-pins-or-on-evb

器件型号:TRF1305B2
主题中讨论的其他器件: TRF1305C2

工具与软件:

 TRF1305B2的可下载 s 参数数据是否已嵌入到封装引脚中、或者它是否包括评估板的外部电阻?

它似乎取自具有25 Ω Rin_ser 和1000 Ω Rin_sh 的 EVB、因为 D2D 增益为10dB、与安装了这些电阻器的数据表中的表8-1匹配。 如果情况属实、您是否能够在不使用外部电阻器的情况下提供器件的 s 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    是的、TI.com 上可下载的 s 参数包括外部输入电阻网络、并在1kΩ Rin_sh 前被解嵌入。 由于网络非常接近输入、如果您计划根据您的特定用例调整 EVM 设计、那么 Rin_sh 后的元件/设计对性能的影响应该最小。

    您对 s 参数的要求是否没有外部输入电阻器、以便您可以更改这些组件和/或 PCB 设计?

    我相信您会认识到增益将有一个不同的值、但我期望的另一个挑战是、由于外部输入网络将如何与器件的内部输入网络进行交互、在较高频率下的交流性能可能也会受到影响。

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:

    我想对一个类似于数据表中图8-6所示电路的模型进行建模、但 s 参数数据中嵌入的电阻器会造成困难。 最好在不使用任何外部元件的情况下获得器件的 s 参数、这样使用器件的任何电路都可以进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、Kyle 说。

    您的配置将是单端到差分(S2D)、对吗?

    如图6-25所示、我们在 S2D 配置中具有 s 参数、且这些参数在器件焊盘上进行了去嵌入。 此配置的 S3P 或 s2p 文件是否有用? 我们确实计划在网上提供该文件、我将检查我们是否已经拥有该文件。

    我们还正在发布用于 S2D 配置的 EVM。

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keyur:

    是的、应为 S2D。 图6-25很有用、但 S3P 文件可让我 了解与射频链中其他器件的回波损耗相互作用。

    解嵌入器件焊盘中的 s4p 文件甚至更好、这样一来、在仿真中可以使用任何阻抗端接其中一个输入端口、而可以单端驱动另一个输入端口。

    15dB 增益型号的更新吗? 我也对该部件的数据感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    请查看随附的 TRF1305B2的 S2D 配置 s 参数文件。 我们还计划将其上传到产品文件夹。

    我们的目标是优化 EVM 以获得最佳性能、而代价是配置去嵌入一直到器件焊盘中。 我们担心一些工程师可能会认为器件低于标准、因为如果没有该输入网络、s 参数很可能会受到影响、因此没有工程师希望看到这样的输入网络(在 D2D 中)。

    我们可以删除1kΩ Rin_sh 并将 Rin_ser 替换为0Ω 并查看我们在.s4p 格式下获得的性能。 在本例中、Rin_ser (0Ω)和输入轨迹不会被解嵌入。

    我们正在使用 TRF1305C2 (15dB 增益变体)、但在此公共主题中我不能讨论该器件。

    如果我们直接发布这条线、然后离开公共论坛、那还可以吗?

    Keyur

    e2e.ti.com/.../TRF1305B2_5F00_s_2D00_param_5F00_S2D.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、直接讨论是可以的。

    谢谢