Other Parts Discussed in Thread: INA240
工具与软件:
大家好!
我在 BCI 测试期间(0 -400MHz、100mA)读取电流输出时遇到问题。 您可以在下面看到我的 INA240设计。 我将输入设计为开尔文连接、并且两个 INA 具有相同的布局。

我对产品进行了测试、以确保 在测试过程之前一切正常。 在 BCI 测试期间、我的当前输出设置为%100占空比、这样就不会出现软件错误(pid 或反馈)。 我分享了我的数据,在测试期间登录,下面。 我希望您能清楚地看到。
我的输出电缆连接到两个阀、输入电阻为20欧姆、输出电压为"V_Pout"。 因此、我预计在日志上会看到590 -610 mA 电流输出。 此外、我使用万用表测量阀门的电流值、以确保它们的值与对数相同。 

电流输出的万用表值:
| 最小值 | 最大值 | 一般般 | |
| PWM 1 | 0.569 mA | 0.601 mA | 0.581 mA |
| PWM 2 | 0.566 mA | 0.602 mA | 0.577 mA |
从上面可以看到、我正在读取电路板和万用表之间的不同电流输出。 日志显示、我正在读取 PWM1和 PWM2的不同值、这些输出的最大值和最小值也与万用表的值非常不同。 此值证明我在读取电流输出时遇到问题。
下面是我的问题:
1)我的两个输出具有相同的布局和电路。 当我将两个输出设置为相同的值时、为什么要从 INA240读取不同的值?
2) 2)我从电路板和 INA240读取不同值的原因是什么? 如何解决该问题?
请勿说原因是布局。 我遵循了您的 INA240电路设计。
此致、
Basri Kaya