This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:在大电流注入(BCI)测试期间读取电流输出时出现问题

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396206/ina240-problem-with-reading-current-output-during-bulk-current-injection-bci-test

器件型号:INA240

工具与软件:

大家好!

我在 BCI 测试期间(0 -400MHz、100mA)读取电流输出时遇到问题。 您可以在下面看到我的 INA240设计。 我将输入设计为开尔文连接、并且两个 INA 具有相同的布局。  



我对产品进行了测试、以确保  在测试过程之前一切正常。 在 BCI 测试期间、我的当前输出设置为%100占空比、这样就不会出现软件错误(pid 或反馈)。 我分享了我的数据,在测试期间登录,下面。 我希望您能清楚地看到。


我的输出电缆连接到两个阀、输入电阻为20欧姆、输出电压为"V_Pout"。 因此、我预计在日志上会看到590 -610 mA 电流输出。 此外、我使用万用表测量阀门的电流值、以确保它们的值与对数相同。






电流输出的万用表值:

最小值 最大值 一般般
PWM 1 0.569 mA 0.601 mA 0.581 mA
PWM 2 0.566 mA 0.602 mA 0.577 mA

从上面可以看到、我正在读取电路板和万用表之间的不同电流输出。 日志显示、我正在读取 PWM1和 PWM2的不同值、这些输出的最大值和最小值也与万用表的值非常不同。 此值证明我在读取电流输出时遇到问题。

下面是我的问题:
1)我的两个输出具有相同的布局和电路。 当我将两个输出设置为相同的值时、为什么要从 INA240读取不同的值?

2) 2)我从电路板和 INA240读取不同值的原因是什么? 如何解决该问题?

请勿说原因是布局。 我遵循了您的 INA240电路设计。



此致、

Basri Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basri、

    [报价 userid="583708" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396206/ina240-problem-with-reading-current-output-during-bulk-current-injection-bci-test ]1)两种输出我有相同的布局和电路。 当我将两个输出设置为相同的值时、为什么要从 INA240读取不同的值?

    您是否使用相同的 Rshunt?  Rshunt 的规格是什么?  这通常是最大的误差源。

    [报价 userid="583708" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396206/ina240-problem-with-reading-current-output-during-bulk-current-injection-bci-test ]2)我之所以从主板和 INA240中读取不同的值是什么? 如何解决此问题?

    如果误差来自 RShunt、则使用更好的 Rshunt 会有所帮助。  另一个是校准系统以使其匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    R185、0.02 Ω 是分流电阻器。 我将为两个通道使用相同的电阻器。 您可以在下面找到我的电阻器链接。  PWM1通道读数正确。 当然、测试过程中会有错误的读数。 但为什么 PWM2失真更多。

    https://www.digikey.com/en/products/detail/bourns-inc/CRA2512-FZ-R020ELF/1775030

    我未对输入通道使用任何电阻器 R219和 R221、因为这不是最小误差? 校准系统是指什么?


    对于我的第二个问题、我 说错了。 从电路板和万用表中读取不同值的原因是什么? 万用表的值和日志显示 INA240的输出在 BCI 测试期间存在读数问题。

    ALSA、我可以在我的电路板上测试您的建议。 我测试,并将测试这么多变体直到你的答复。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basri、

    我误解了。 PWM 2与 PWM1上的开关切换是否接近?  两个信号的 PWM 相同。  这可能是 PWM 1比 PWM 2上更糟的 VMC 瞬态。  我知道您不想责怪布局、但两种布局之间是否存在差异?  使用高频开关时、根据布局和元件放置方式、可以更轻松地耦合某些部件。  PWM 频率是否较高?   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    两个通道的 PWM 均为%100占空比(我可以正常驱动0-1kHz、但我在此测试中不进行切换。) 因此、频率对于我的测试过程不重要。 对 PWM 信号没有任何软件影响。 对于开关过程、我使用 BTT、BTT 的输出连接到分流电阻器。 分流电阻器(PWM1.CON、PWM2.CON)的其他点连接到阀。 我希望您能够理解我的电路。

    对于这种情况、我将以最大12.150V 的电压驱动 PWM1和 PWM2。 如果阀门电阻为20欧姆、则必须从 INA 读取607.5 mA 电流。 在我的数据中、您可以看到 PWM2的最大值是952 mA、这是不可能的、因为我的电源是12V。  



    一开始、我 在更改 PCB 布局之前又进行了一项测试。  此外、 这次测试非常全面、我发现存在过孔放置问题。 GND 和 VCC 过孔距离 IC 较远。 经过这些更改后、我期望结果会更好、但没有任何变化。  

    对我来说、两个通道的布局没有任何差异。 我可以与您分享布局、很好。

    此致、

    Basri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basri、

    952mA 峰值与您系统中的某些器件是否相关?  您说该值是不可能的、但有什么原因导致输出在这方面比其他版本移动得多。  分流器的连接方式是否相同?  您说过 PWM 未运行、但在转换期间它是否正在运行?

    您可以看到 PWM2的最大值是952 mA、这是不可能的、因为我的电源电压是12V。  [报价]

    您能否说明一下、我怎么能说这是不可能的、因为知道您的电源是12V。  我想、我需要了解您的设计的更多细节。   

    如果您可以共享您的布局并显示 INA240和 Rshunt 的连接。

    此致、

    Javier