请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1704-SEP 主题中讨论的其他器件:TL431、 TINA-TI、 TLV1704
工具与软件:
您好!
我正在尝试从 Keysight 将器件的 PSpice 模型导入 ADS、但电路行为看起来不正确。
您能支持我修复或调整 PSpice 模型吗、或者我做错了其他事情吗?
我可以将其他 TI 组件导入到 ADS 中、例如 TL431。 对于其他 SEP 直流/直流转换器、我过去也遇到了问题、ADS 支持必须为我修复模型。
这是我要执行的简单仿真、以确保模型已正确导入: 
我预计、当 IN-(蓝色)超过 IN+(红色)时、输出应该接地(粉色)、但不会发生: 
在仿真期间、我收到以下警告: 
提前感谢您、期待您在我们的卫星中使用您的航天产品组合。
此致、
Maksim