This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:PSpice 导入到 ADS

Guru**** 2572785 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TINA-TI, TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398689/tlv1704-sep-pspice-import-into-ads

器件型号:TLV1704-SEP
主题中讨论的其他器件:TL431TINA-TITLV1704

工具与软件:

您好!

我正在尝试从 Keysight 将器件的 PSpice 模型导入 ADS、但电路行为看起来不正确。
您能支持我修复或调整 PSpice 模型吗、或者我做错了其他事情吗?

我可以将其他 TI 组件导入到 ADS 中、例如 TL431。 对于其他 SEP 直流/直流转换器、我过去也遇到了问题、ADS 支持必须为我修复模型。

这是我要执行的简单仿真、以确保模型已正确导入:


我预计、当 IN-(蓝色)超过 IN+(红色)时、输出应该接地(粉色)、但不会发生:

在仿真期间、我收到以下警告:

提前感谢您、期待您在我们的卫星中使用您的航天产品组合。

此致、

Maksim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    我很难 支持 ADS 的问题、因为我们不支持该仿真器。 创建 TLV1704模型时 充分考虑了 PSpice 或 TINA-TI。

    我可以给出一些关于导入模型的一般提示:

    1.确保在导入模型时选择正确的文件格式(PSpice 库文件)。

    2.确保顶层子卡的每个节点都与您生成的原理图符号上的相应引脚相对应。

    我已使用 TINA-TI 重新创建电路、它似乎能在下面正常工作:

    e2e.ti.com/.../TLV1704_2D00_SIM.TSC