Other Parts Discussed in Thread: TLV333, TLV9004, TLV376
Thread 中讨论的其他器件: TLV9004、 TLV376
工具与软件:
你好
我想使用 TLV333生成偏置电压、并想检查稳定性。 不过、当我尝试运行交流分析时会发现这一点。 仿真几乎没有功耗。
您能帮助我运行仿真的 TINA 吗? 如果不稳定、您可以帮助调整电路来使其稳定吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用户、
下面是有关您的问题的一些背景和解决方案。
e2e.ti.com/.../Riso_2D00_Dual_2D00_Feedback-TLV333.pdf
如果这有帮助、请告诉我。 我可以根据您的目标、帮助找到一种更平坦、输出阻抗更低、更适合实现稳定性的替代器件。
此致、
艺术
找到一个低成本、最大失调电压为20uV 的非斩波放大器是一项挑战。 单通道的成本为0.365/1k。 TLV376具有非常好的偏移、最大值100uV、典型值40uA、漂移1uV/C。 它具有相对平坦的较低输出阻抗。 它是轨到轨输入/输出。 下面是稳定性分析报告。 正如预期的那样、从稳定性的角度来看、该器件的性能要好得多。 或者、您可以使用上面的 TLV333、但 由于所需的隔离电阻器非常大、它在输出驱动方面确实受到限制。 我希望这对您有用。
e2e.ti.com/.../TLV376-Riso_2D00_Dual_2D00_Feedback-Stability.pdf
此致、艺术