This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:驱动容性负载

Guru**** 2686445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333, TLV9004, TLV376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397864/tlv333-drive-capacitive-load

器件型号:TLV333
Thread 中讨论的其他器件: TLV9004TLV376

工具与软件:

你好

我想使用 TLV333生成偏置电压、并想检查稳定性。 不过、当我尝试运行交流分析时会发现这一点。 仿真几乎没有功耗。

您能帮助我运行仿真的 TINA 吗? 如果不稳定、您可以帮助调整电路来使其稳定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    下面是有关您的问题的一些背景和解决方案。

    1. 在补偿驱动容性负载时、TLV333和其他斩波放大器通常具有挑战性。  主要原因是输出阻抗不是平坦的。  在 TLV333中、高输出阻抗放大了该问题。
    2. 下面的附件显示了一组补偿元件、这些元件使 TLV333能够使用您所示的 Riso 双反馈拓扑驱动1.1nF 负载。  虽然此电路稳定、但500欧姆的大隔离电阻会限制您可以驱动的电流。  不过、这可能不是大问题、因为 TLV333是低输出电流器件。
    3. 下图说明了良好的相位裕度(77度)、良好的阶跃响应(最小过冲)和良好的交流响应(最小增益峰值)。

    e2e.ti.com/.../Riso_2D00_Dual_2D00_Feedback-TLV333.pdf

    如果这有帮助、请告诉我。  我可以根据您的目标、帮助找到一种更平坦、输出阻抗更低、更适合实现稳定性的替代器件。

    此致、

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art Kay

    非常感谢您取得的成绩。 现在、我知道 TLV333不适合驱动电容负载。 在以前的设计中、我使用 TLV9004。 但我喜欢 TLV333的失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑将任何具有低失调电压的非斩波器作为替代方案。  如果您指定了以下选项、我可以帮助您选择:   

    • 成本范围-我将此添加为您选择的低成本选项、因此我认为这是一个关键问题。
    • 最大偏移
    • 电源电压
    • 带宽、压摆率、功率或您认为重要的其他要求。
    • 约束越少、选项就越多  

    一旦我们选择了放大器、我可以使其稳定。   

    此致、艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、成本是非常重要的问题。 TLV333和 TLV9004都是非常具有成本效益的器件。

    最大偏移电压、20uV

    电源电压、3.3V

    带宽、压摆率并不重要、因为信号是直流信号

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到一个低成本、最大失调电压为20uV 的非斩波放大器是一项挑战。  单通道的成本为0.365/1k。 TLV376具有非常好的偏移、最大值100uV、典型值40uA、漂移1uV/C。  它具有相对平坦的较低输出阻抗。 它是轨到轨输入/输出。  下面是稳定性分析报告。  正如预期的那样、从稳定性的角度来看、该器件的性能要好得多。  或者、您可以使用上面的 TLV333、但 由于所需的隔离电阻器非常大、它在输出驱动方面确实受到限制。  我希望这对您有用。

    e2e.ti.com/.../TLV376-Riso_2D00_Dual_2D00_Feedback-Stability.pdf

    此致、艺术