工具与软件:
我将 OPA855与具有 APD (雪崩光电二极管)的跨阻放大器配合使用。
我想针对宽输入信号的动态范围设置适当的反馈电阻器。
首先、我将反馈电阻器设置为几百欧姆(100 ~ 200欧姆)。
当输入信号饱和时、首先确认脉冲宽度按预期增加。
然而、之后证实脉冲意外失真。
(反馈电阻器*电流大于5[V])信号的上升沿失真。 (下图的绿色圆圈)
如果输入 电流更大、失真也会更大。 脉冲不会保持其梯形。
图例:光学滤波器的幅值"+1.0"表示激光功率衰减了10倍。
然后、我设置一个5千欧的反馈电阻器。
不过、此时 (反馈电阻器*电流)接近50[V]、但脉冲不会失真。 (这意味着脉冲宽度增加、但仍然是 梯形。)
好的、我有关于输入电流和 TIA 输出的领域的问题。
OPA855的输出波形是否受到输入电流的影响?
我在 OPA855的数据表中找不到有关这一点的信息。