This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:如何将 LMH5401设计为单端到单端放大器

Guru**** 1709640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390067/lmh5401-how-to-design-lmh5401-as-a-single-end-to-single-end-amplifier

器件型号:LMH5401

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

得到 Vcm=0.4V、Vpp=0.5V 时的输入单端信号;

我们想要使用 LMH5401将 信号放大为单端信号、其中 Vcm = 0.55V、Vpp = 0.5V。

我们应该如何设计它?

请在原理图中向我们展示

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KC:

      我将通过 Tommorow 向您介绍这件事。

    此致、

    赫鲁日