请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH5401 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
得到 Vcm=0.4V、Vpp=0.5V 时的输入单端信号;
我们想要使用 LMH5401将 信号放大为单端信号、其中 Vcm = 0.55V、Vpp = 0.5V。
我们应该如何设计它?
请在原理图中向我们展示
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.