This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:1.2GHz 差分信号的设计条件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397445/lmh5401-design-condition-for-1-2ghz-differential-signals

器件型号:LMH5401

工具与软件:

您好、先生、

您能否查看一下可以满足以下设计条件的 LMH5401?

电源电压< 5V。

输入信号:1.2GHz 差分高速数字、Vp-p =50mV。

输出信号:1.2GHz 差动高速数字、Vp-p=400mV (~800mV)、50 Ω 单端负载终端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

      您可以通过级联两个与4V/V 增益级联的 LMH5401放大器来实现上述规格。 每个级可按如下方式进行配置:

    此致、

    赫鲁日