Other Parts Discussed in Thread: LMH5401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH5401 工具与软件:
您好、先生、
您能否查看一下可以满足以下设计条件的 LMH5401?
电源电压< 5V。
输入信号:1.2GHz 差分高速数字、Vp-p =50mV。
输出信号:1.2GHz 差动高速数字、Vp-p=400mV (~800mV)、50 Ω 单端负载终端。