This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:能否将输出持续短接至 GND?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397837/opa994-can-i-short-the-output-to-gnd-continuously

器件型号:OPA994
Thread 中讨论的其他器件:OPA2994

工具与软件:

你(们)好

根据图5-49短路电流与温度间的关系、 该曲线是否意味着用户可以持续将输出端短接至 GND?

我的应用条件如下

封装:8引脚 SOIC

V+= 6V

V-= GND

仅使用通道1且 OUT1 = GND

是否处于安全状态?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅绝对最大额定值、尤其是脚注2。 您必须确保功率耗散不会导致您超过结温限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、  

    是否有任何其他东西连接到运算放大器的输出端? 我们能看到原理图吗?  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina

    此应用主要是为了限制功率以避免 Q1永久损坏

    在流经 Q1的电流期间触发目标电源后、我们需要关闭 O1 (将 MOSFET 的栅极驱动为0)。

    由于 OPA2994没有用于关断该器件的 EN 引脚、因此我们改用电源切断(事件触发器将 V+与电源断开)。

    验证后、我们发现 V+必须放电一段时间、该时间内也允许电流通过、

    Q1仍然存在风险

    我们正在计划增加一个 Q2、将栅极拉至 GND、这相当于将 OPA2994的 OUTA 短接至 GND、

    但我们不确定可行性是否可以

    其中:V+=6V,V- =GND

    欢迎您的评论!

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、  

    由于 V+需要很长时间才能放电、因此降低 C13可能会更好。 对于通用运算放大器、100nF 去耦通常就足够了、额外的1uF 就足够了。  

    请尝试此操作、如果足够了、请告诉我。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina

    移除 C13有助于缩短放电时间、生成的波形如下。

    根据、应用电路仍然是问题

    1、放电时间不能控制在期望值以下,通道元件的放电电阻只规定典型值

    2.如果负载电流斜升更快、我们认为放电时间将成为关闭 MOSFET 的主要时间

    因此、OPA2994的短输出至 GND 似乎是必需的选项

    我将给定热阻的最大功率耗散简单估算为 θ JA

    PDMAX (W)=(150 -25)/170 = 0.735

    PD @ SC (W)= V+ x ISC = 5 x 0.085 = 0.425

    PD @ SC < PDMAX (正常运行)

    在 V+放电期间、功率耗散也会降低。

    欢迎您提出任何意见和建议!

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    在可能的情况下、最好尽可能避免短路。  

    将下拉 FET 放置在 R4之后、并使 R4大于0欧姆、以便控制电流并将其限制在安全水平。

    如果 FET 在运算放大器关闭时使栅极保持低电平、则可能不需要 R6。