This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400051/ina233-question

器件型号:INA233

工具与软件:

大家好、我是台湾的 FAA NCG、从客户方面有关于 INA233应用的一些问题。

1) 1) 我们是否能够将 PMBus 直接连接到 BMC、以便 BMC 能够在应用中读取当前电压/电流/功率?

2) I2C/SMBus/PMBus 接口的电压基准由外部上拉电阻的值设置?

3) 3)我们是否可以在负载电流约为25A情况下使用它、因为在我们在 TI 数据表中提供的典型应用中、负载电流为10A。 最大负载电流是多少?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以(假设 INA233和 BMC 使用相同的 GND)。

    2.可以;INA233支持1.8V 到5V 之间的任何接口电压

    INA233仅测量分流电阻器上的压降。 一般来说、对于更高的最大电流、可以只使用较小的分流电阻器。 有关 INA233如何将测量值转换为 V/A/W 值、请参阅数据表的第7.5.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    1.我同意 Clemens 的意见,如果 INA233都有公共接地,可以直接连接到 BMC。

    2.上拉电阻器不会设置接口电压、正如 Clemens 所说的、INA233将在1.8V 到5V 的范围内运行。

    3.请参阅此链接以了解有关如何选择 Rshunt 值的更多信息。
    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html?keyMatch=ti%20precision%20labs%20current%20sensing#

    此致!
    Mallika Senthil