Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1351、AMC3330
工具与软件:
大家好!
我正在考虑使用 AMC1350 (数据表)进行三相交流线间测量。 它具有±5V 输入、非常适用于交流信号、
根据数据表中的推荐原理图、GND 连接到分压器中最后一个电阻器的低侧、而高侧 VDD1至 GND1应最大 6.5V。 数据表中的示例用于测量相电阻(即接地)、图8-1。
但在我的情况(当连接线对线电压以测量电机输出400-690Vac 时)、我的两条线都处于 Vll/√(2)接地、因此通过这种方式、我的高侧 VDD1至 GND1将超过6.5V。
是否可以使用 AMC1350测量线间电压?连接电路应该是什么样的?
还有一个问题:下图显示了输入和输出电压范围、其中输入为+/-5V、输出为+/-2V。该模块中是否有任何调节?
此致、MB