This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:如何连接以测量线间电压?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399709/amc1350-how-to-connect-for-measuring-line-to-line-voltage

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1351、AMC3330

工具与软件:

大家好!

我正在考虑使用 AMC1350 (数据表)进行三相交流线间测量。 它具有±5V 输入、非常适用于交流信号、

根据数据表中的推荐原理图、GND 连接到分压器中最后一个电阻器的低侧、而高侧 VDD1至 GND1应最大 6.5V。 数据表中的示例用于测量相电阻(即接地)、图8-1。

但在我的情况(当连接线对线电压以测量电机输出400-690Vac 时)、我的两条线都处于 Vll/√(2)接地、因此通过这种方式、我的高侧 VDD1至 GND1将超过6.5V。

是否可以使用 AMC1350测量线间电压?连接电路应该是什么样的?

还有一个问题:下图显示了输入和输出电压范围、其中输入为+/-5V、输出为+/-2V。该模块中是否有任何调节?

此致、MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MB:

    您计划如何为器件供电?  在三相情况下、每个相位都需要一个单独的电源。  您可以查看该 应用手册。  它正在使用具有集成 DC-DC 的器件、但如果您希望使用 AMC1350进行相同的测量、则需要分立式解决方案来提供电源。   

    对于直流母线电压的测量来说、这种类似的解决方案需要从直流母线电压中获取 AMC1338的电源、并将其调节到正确的范围。  您还可以查看此 参考设计

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、萨利赫、非常感谢你的答复。 我通读了这些示例。 在参考设计示例中、对于交流电压测量、高(热)侧 GND1从半桥的顶部和底部 IGBT (0V)之间的连接中点获取、而对于直流测量、GND1从 DC-获取、我假设它也是0V  

    在本例中、我主要测量差分电压。 应用手册中显示了类似的内容。

    您是否建议使用 AMC3330测量差分电压(不平衡电压和浮动直流电压、其中 GND1不是0V 或接地)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您没有现成的电源可供使用、那么 AMC3330可以正常工作。  您能否将您正在开发的上述应用的原理图发送给我?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、萨利赫、

    我遇到了这样的情况(下图)、其中 P 和 N 都不在 GND 电位上。 基本上相当于测量线间电压。

    即使使用另一个电源、如果我使用 ACM1350、INN 输入也会连接到 GND 输入、并且两者都连接到另一个电源 GND。 在本例中、INN 输入不是0V 接地。

    这是我曾考虑用于 AMC3330的原理图。

    谢谢、MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MB:

    几个方面:

    -分压器当前的大小使得 DC+/DC-上的大约500V 将最大输出设备的输入。  是您预期的最大500V。   

    - HLDO_IN 似乎短接到 INN 引脚、 INN 引脚和 HGND 应连接在一起、靠近检测电阻。

    谢谢。