请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4521 工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户在附近有电话时发现干扰信号。 您能否回顾一下原理图?
这一现象如下:
pic 显示了输出信号。 测试点是 J1的引脚1、2。 当他们有一个电话,有大峰值的信号出现。
然后、他们测试了 THS4521的引脚1、8、并发现打电话时存在干扰。 之后 、直接连接 J2的引脚5、6、结果与之前相同。
为了测试是否传感器信号受到干扰、他们测试了 J2的引脚5、6以及下面的波形、电话呼叫没有任何影响。
所以,问题是:哪里是干扰源? 原理图是否有问题?
BR、
月亮