This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:射频信号干扰问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400319/ths4521-rf-signal-disturbance-issue

器件型号:THS4521

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在附近有电话时发现干扰信号。 您能否回顾一下原理图?

这一现象如下:

pic 显示了输出信号。 测试点是 J1的引脚1、2。 当他们有一个电话,有大峰值的信号出现。

然后、他们测试了 THS4521的引脚1、8、并发现打电话时存在干扰。  之后 、直接连接 J2的引脚5、6、结果与之前相同。

为了测试是否传感器信号受到干扰、他们测试了  J2的引脚5、6以及下面的波形、电话呼叫没有任何影响。

所以,问题是:哪里是干扰源? 原理图是否有问题?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    我们在 FDA 拾取射频噪声时也遇到了类似的问题、这些问题是由长电源线耦合的天线效应引起的。 客户能否分享此电路的布局以及他们的设置? 电路周围的任何长导线都可能表现为天线、并耦合到电路中、因此我们建议采用严格的布局来避免这些有害信号耦合进来。

    此致、

    Ignacio