This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:有关 TL082IDR 的问题

Guru**** 2815435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082H, TL082-N, OPA2182, TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399352/tl082-question-about-tl082idr

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:OPA2182TLV9352

工具与软件:

您好:

对于使用 TL082的设备、当使用22+批次的 TL082的信号发生器时、流量波动很小、波动值通常为1-2mm/s 更换23+批次的 TL082后、流量波动较大、超过6mm/s 这种现象可以通过各种模型再现。 如果将22+批次的 TL082替换为22+批次的 TL082、异常现象将消失。 请与原始制造商确认第23+批的 TL082是否存在导致规格变化的工艺/工厂变化

以下两张照片是经过测试的好产品、批次编号为2304

以下两张照片是经测试的不良产品、批号为2345

客户的当前库存和早期发货均为2345批次。 此外,这两个批次的丝网布局完全不同。 在发现问题之前、客户所发运芯片的丝印层与2304批芯片都类似。

已附加 PCN 文件、请帮助检查

e2e.ti.com/.../pcnAttachment.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 描述了一个新的裸片版本。 此协议有许多变更(参见产品说明书修订版 N 中的变更);据我所见、此协议与 TL082H 相同。

    我不知道你指的是什么"流量波动"。 请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens、:

      、使用 TL082 μ A 而非 TL082H。

    该项目是一款流量计、可测量水流速度、单位为毫米/秒。 它已经批量生产了7-8年,并且非常稳定。 周围材料未更改、仅更换了 TL082IDR、这正是导致上述问题的原因。 客户只能将其与产品功能区分开来、无法从芯片的特定规格进行分析

    客户已切换回原批次21+22+2304、异常现象消失

    请您确认:

    1.芯片内部是否有工艺变更导致新一批的规格发生变更?

    2、新一批 TL082丝网版与 TL082H 非常相似,客户测试发现其功能也与 TL082H 类似。 我是否可以问、内部的裸片是否是 TL082H 的裸片?

    3、内部结构变化是从哪一批开始的?

    谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 新晶圆厂使用新的模具。

    2.是的。

    3.据我所知,两个晶圆厂可能会并行运行一段时间,但在她的生产将停止,最终你只会得到新的模具来自 RFB。

    保证的数据表限值未更改、但客户的电路似乎依赖于此芯片的某些其他特性。 请尝试 改用 TL082-N、或者使用一些不同的器件、例如 TLV9352或 OPA2182。 如果不看到原理图、我将无法继续为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    为了补充 Clemens 的注释、在 TL082的 PCN 中、第3页有一个部分列出了将受到影响的有效变更类型。 这包括设计和晶圆制造工艺。  行为预期会发生变化、但请提供原理图和使用条件、以便我们进一步评估。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens & Ashley:

    "保证的数据表限值没有更改"

    1、根据 TI 官网上 TL082数据表第10章"10版修订历史记录"中提到、数据表已从2021版 M 更改为2024版 N。请提供2021版 M 的数据表

    2、目前、客户正在使用2345批次的 TL082。 应与哪个版本的数据表相对应? 2024版本? 还是2021版本?

    "两个晶圆厂可能会并行运行一段时间、但在她那里的生产将停止、最终您只能获得 RFB 生产的新裸片。"

    1、对于她的 TL082IDR、她的 TL082IDR 是否仍然使用旧模和旧工艺?

    2、对于采用两种不同工艺的产品、TI 发货时是否将它们混合在一起?

    3、我们如何区分具有两种不同工艺的相同型号的产品?

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. http://class.ece.iastate.edu/ee435/labs/tl082.pdf

    2.显然,您的2345器件有新的芯片。

    1.她生产旧模具; RFB 生产新模具。

    2.也许吧。

    3.制造厂印刷在发货标签上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    [报价 userid="486088" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399352/tl082-question-about-tl082idr/5359440 #5359440"]2、对于具有两种不同工艺的产品、TI 发货时它们是否已混合?[/QUOT]

    每个 TI 卷带均应有一个由 TI 卷带标签表示的工艺/制造厂地点。 它们不会在卷带内混合。 这就是区分 PCN 之前和之后的材料的方法。  

    请参阅 PCN 信函中的产品标识信息、其中说明了如何在两种不同材料之间进行标识:  

    如前所述、请提供客户使用条件并进一步描述 TL082器件的具体问题。 我们希望帮助您专门针对该应用进行故障排除。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  & Ashley:

    感谢您的回复、我正在与客户沟通申请问题。

    但客户比较了 2021年 RevM 数据表和 2024年 RevN 数据表、并表达了以下问题:

    对于2021年修订版 M 数据表、6.16中清楚地列出了 TL08xH 的性能图、尤其是第20页中的图6-18的输入电压噪声密度、6.17中清楚地列出了所有其他器件的性能图、尤其是第27页中的图6-56的输入电压噪声密度;

    TL08xH 和其他 TL08x 产品的性能截然不同。 与最新数据表2024 RevN 版本相比、TL08xH 的性能图在5.10中清晰列出、尤其是第19页的图5-18的输入电压噪声密度、这与2021数据表一致、但所有其他器件的性能图都已删除。

    对于客户订购的产品 TL082IDR、这是与所有其他器件对应的图表。 原因并非规格未更改、而是直接删除了 TL082IDR 的性能指标图。 因此、这是否意味着后续的新芯片无法再达到2021数据表中所有其他器件的性能图表?

    客户当前产品无法满足指示灯的原因是输入电源噪音指示灯问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧芯片的图表已从数据表中删除、因为将来您只能获得采用新芯片的芯片。

    如果电路取决于输入噪声电压、则更换为备用器件(例如 TL082-N、TLV9352或 OPA2182)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    总的来说、TL08xH 是 TL08x 器件的改进版本、除了噪声性能之外。 由于 H 版本是新一代器件、因此预计您会看到性能和行为差异。

    我们已对数据表进行了修改、以更好地反映客户期望看到的结果、其中包括两个版本的器件、并最终仅包含新芯片。 由于某些器件(新芯片)可能无法满足典型性能要求、因此不包括更好的噪声曲线。  

    客户对噪声规格的依赖性如何? 请提供更多的应用信息、我们可以帮助您提供替代部件或进一步进行故障排除。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley 您好:

    我会解释这种情况。

    1.客户目前量产的流量计产品、使用的是 TI 的 TL082、解决方案非常稳定、并且已经实现了近7、8年的量产。
    2.客户之前曾考虑将 TL082迭代到 TL082H、但测试结果表明、TL082H 的性能和行为不符合客户的应用解决方案、包括:一些性能指标(例如输入电源噪声)与 TL082不同、导致与之前的 TL082相比产品精度损失很大。 因此、不考虑 TL082H。
    3、客户近期在生产线上用最新一批的 TL082打补丁、发现异常现象跟之前测试 TL082H 时完全一样。 因此、怀疑最新一批 TL082的性能和行为接近 TL082H 且使用同一芯片。 通过回顾、我了解到以前使用的是经典的 TL082。
    4.我正在与客户沟通应用程序的具体细节。 由于异常发生在量产阶段、而不是在产品测试和研发阶段、生产线因此停止、很难在短时间内对应用进行故障排除。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您提供有关此问题的更多信息和背景信息。 我知道在生产线停产的情况下、客户很难对其进行故障排除、但请帮助我们提供原理图信息、以便我们更好地了解运算放大器可能发生的情况。 然后、我们可以帮助 客户思考一个解决方案。 如果更容易、客户也可以通过 E2E 论坛直接与我们联系、我们很乐意提供帮助。  

    此致、
    Ashley