This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:AMC3302和 ISO224交叉失真

Guru**** 1816960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC3302, AMC3302EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395984/amc3302-amc3302-and-iso224-cross-over-distortion

器件型号:AMC3302
主题中讨论的其他器件:ISO224、、

工具与软件:

您好!

我正在使用 AMC3302 (和 ISO224)在电力电子控制应用中进行隔离式电流检测实验。 我们注意到、在低频(<10Hz)下存在显著失真、在被放大的信号中出现0交叉失真。 我想知道是否为1. 这是这些隔离放大器2的预期结果。 是否可以采取哪些措施来更大限度地减小这些单元中的失真?

此处是捕获的 ISO224输入(绿色)和输出(黄色)波形、其中失真可见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    使用 AMC3302时、您也看到过这种失真了吗?   

    从图中可以看出、输入是6mVpp、对吗?

    您是否要在 EVM 上测量此值?  如果不能、您能否提供电路原理图?

    您所指的失真是否是输入交叉为0时输出上接近~1mV 的尖峰?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Saleh、

    AMC3302上也出现类似的失真。

    输入为6mV 峰峰值。  

    这是一个定制电路板、但我们也可以在 EVM 上看到。

    我们可以通过改变导致我们相信它是0交叉失真的偏移来更改波形中失真的位置。 添加足够的偏移量也会导致失真消失。  

    我在下面突出显示了失真。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Saleh、

    您有机会了解一下吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    我曾尝试重新创建 AMC3302EVM 的问题、但无法看到失真。  测量 AMC3302失真时、输入电压是否仍然~6mVpp?  您看到3302的输出失真级别是多少?  此外、失真的幅度是否会随着输入的增加而增加?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Saleh、  

    对于 AMC3302EVM、经过测试后输出电压具有相同的振幅或输入电压约为100uV。 为此、我们使用了1m Ω 电流检测电阻器并使用函数发生器为我们提供100mA 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您为什么要在器件中输入如此小的信号?  为了获得最佳性能和分辨率、您可能需要将输入缩放到器件的满量程范围。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Saleh、

    我们使用它来测量较大直流信号上的振幅噪声。 该信号完全高于这些器件的规定宽带本底噪声、适用于我们的应用。 如果您有一些更好的替代方案没有这种交叉失真、我们愿意尝试其他方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您是否能够在该器件之前添加放大器增益级?  另外、能否向我发送有关该应用程序的更多详细信息?  您要测量的直流信号的电压是多少、以及如何将噪声信号发送到器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以添加一个增益级。 在这种情况下、我们考虑 使用专用 ADC 和隔离后数字化。 这更复杂、但肯定不会出现过零失真。

    直流电压是放大器的满量程。 为确保这一点、我们选择的电阻器值。

    带噪声信号的完整信号通过 ADC 进行数字化。

    谢谢。