This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:LM13700

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM13700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401316/lm13700-lm13700

器件型号:LM13700

工具与软件:

大家好、 团队成员:

我在音频放大器电路中遇到限制器电路。 当我们对信号进行过驱时、电路无法正常工作。 我在此附上一份原理图。 您能解释一下这个电路是如何工作的吗? 没有获得正确的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U1.5处的输入信号为360mVrms 交流电压以及直流偏置电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arjun,

    当负 VOUT 峰值大到足以导通 Q1时、流入引脚1的电流量将增大原理图上公式中"X"的值。 当 X 增大时、VOUT 减小并在某个时刻 C20电压下降或保持稳定。  

    LM13700提供一个信号、该信号会阻止 VIN 降低 VIN 增益、以将负峰值限制为某个值(Q1导通时、该电压大约为6V - 2V = 4V)。 因此、我不希望单个输出电压为6V +/-1V 进行限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ron 的答复。 我有一些疑问、我还附上了一份 PPT、其中展示了我所了解的内容以及我对限制器电路的观察结果。 我也需要你的意见。。 1. R12的用途是什么?

    2.数据表中提到的限制器的输入应该非常低。 但这里的电压很高。 那么限制器 IC 的工作原理是什么?

    3. R17和 C14的作用?

    仿真时、AM 无法获得6V atR22、而 AM 为什么要获得7.49伏的电压?

    5.如何设置 limitwr 操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_100509.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arjun,

    功率点看起来像 TI_TINA 仿真电路、您能分享一下吗?

    1) R12将 LM13700的输出电流转换为电压。 R12是 IOUT 到 VOUT 转换的增益。

    2) R17和 R21降低输入电压。 (请记住、R12会增大 LM13700输出电压)

    3) 3)第2点涵盖了 R17。 C14增加高频增益。 从160kHz 开始。

    4)这是奇怪的

    5) R34、R35之比