https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401316/lm13700-lm13700
器件型号:LM13700工具与软件:
大家好、 团队成员:
我在音频放大器电路中遇到限制器电路。 当我们对信号进行过驱时、电路无法正常工作。 我在此附上一份原理图。 您能解释一下这个电路是如何工作的吗? 没有获得正确的输出

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401316/lm13700-lm13700
器件型号:LM13700工具与软件:
大家好、 团队成员:
我在音频放大器电路中遇到限制器电路。 当我们对信号进行过驱时、电路无法正常工作。 我在此附上一份原理图。 您能解释一下这个电路是如何工作的吗? 没有获得正确的输出

Arjun,
当负 VOUT 峰值大到足以导通 Q1时、流入引脚1的电流量将增大原理图上公式中"X"的值。 当 X 增大时、VOUT 减小并在某个时刻 C20电压下降或保持稳定。
LM13700提供一个信号、该信号会阻止 VIN 降低 VIN 增益、以将负峰值限制为某个值(Q1导通时、该电压大约为6V - 2V = 4V)。 因此、我不希望单个输出电压为6V +/-1V 进行限制。

感谢 Ron 的答复。 我有一些疑问、我还附上了一份 PPT、其中展示了我所了解的内容以及我对限制器电路的观察结果。 我也需要你的意见。。 1. R12的用途是什么?
2.数据表中提到的限制器的输入应该非常低。 但这里的电压很高。 那么限制器 IC 的工作原理是什么?
3. R17和 C14的作用?
仿真时、AM 无法获得6V atR22、而 AM 为什么要获得7.49伏的电压?
5.如何设置 limitwr 操作
Ron Michallick 请查看以下内容
Arjun,
功率点看起来像 TI_TINA 仿真电路、您能分享一下吗?
1) R12将 LM13700的输出电流转换为电压。 R12是 IOUT 到 VOUT 转换的增益。
2) R17和 R21降低输入电压。 (请记住、R12会增大 LM13700输出电压)
3) 3)第2点涵盖了 R17。 C14增加高频增益。 从160kHz 开始。
4)这是奇怪的
5) R34、R35之比