This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL391LV:输出逻辑澄清

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1402225/tl391lv-output-logic-clarification

器件型号:TL391LV

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助说明一下 TL391LVDBVR 的逻辑吗?

由于是开漏输出、将其用作比较器、这是否意味着当 IN+>IN-时、输出被拉至地、还是相反?

谢谢!

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设输出端有一个上拉电阻器。 那么高电平意味着输出处于非活动状态、低电平意味着输出拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    输出 MOSFET 可以保持导通或关断状态、就像继电器触点一样。

    正如 Clemens 所说、当负输入大于正输入时、MOSFET 导通、并将输出拉至接地。

    如果正输入大于负输入、则输出 MOSFET 关断(开路/不导通)、输出电阻器将输出上拉至上拉电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    大家好得多。 现在更加清楚了

    此致、

    挂起