Other Parts Discussed in Thread: LM101AQML
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM101AQML-SP Thread 中讨论的其他器件:LM101AQML
工具与软件:
Jim、您好!
关于 LM101A、我们有一个问题、即我们的应用旨在以正 V+(+5)和负 V-(-5V)运行。 遗憾的是、我们会遇到这样一种情况(单次发生):由于不可预见的定序、V+无法通电(0V)、而 V-以-5V 通电? 运算放大器输入未处于活动/通电状态。 运算放大器稳压器电路正常工作、没有问题。
我们正在查看 LM101AQML 产品说明书、以了解这种偏置条件是否会对长期可靠性产生不利影响、但尚未发现。 如果您和您的团队能够提供一些意见和反馈、我们将不胜感激。
谢谢!
射线