This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM101AQML-SP:LM101AQML-SP 问题

Guru**** 2814305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM101AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403909/lm101aqml-sp-lm101aqml-sp-question

器件型号:LM101AQML-SP
Thread 中讨论的其他器件:LM101AQML

工具与软件:

Jim、您好!

关于 LM101A、我们有一个问题、即我们的应用旨在以正 V+(+5)和负 V-(-5V)运行。  遗憾的是、我们会遇到这样一种情况(单次发生):由于不可预见的定序、V+无法通电(0V)、而 V-以-5V 通电?  运算放大器输入未处于活动/通电状态。  运算放大器稳压器电路正常工作、没有问题。  

 

我们正在查看 LM101AQML 产品说明书、以了解这种偏置条件是否会对长期可靠性产生不利影响、但尚未发现。  如果您和您的团队能够提供一些意见和反馈、我们将不胜感激。

 

谢谢!
射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    电源总电压为5V、无需平衡电源电压。 您暗示在此期间没有显著的输入或输出流过。 因此我预计不会有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见和反馈。  非常感谢!