请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4521 工具与软件:
数据表中的 Vocm 电压范围显示最小值为1V、最大值为4V、但典型值为0.8V 至4.2V、可以在第11页中找到。
我的问题是为什么典型值范围大于最小值和最大值、实际 Vocm 电压范围是1V-4V 或0.8V-4.2V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
数据表中的 Vocm 电压范围显示最小值为1V、最大值为4V、但典型值为0.8V 至4.2V、可以在第11页中找到。
我的问题是为什么典型值范围大于最小值和最大值、实际 Vocm 电压范围是1V-4V 或0.8V-4.2V?