This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:THS4521数据表中的 Vocm 电压范围问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403573/ths4521-vocm-voltage-range-problem-in-ths4521-datasheet

器件型号:THS4521

工具与软件:

数据表中的 Vocm 电压范围显示最小值为1V、最大值为4V、但典型值为0.8V 至4.2V、可以在第11页中找到。

我的问题是为什么典型值范围大于最小值和最大值、实际 Vocm 电压范围是1V-4V 或0.8V-4.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tianya、您好!

    我同意这一规格有点令人困惑。 让我们来看看上限、可以发现我们的器件具有4.2V 的典型 VOCM 上限。 该器件能够接受的最低电压为4V、但通常最高可达4.2V。 因此、您无需设计 VOCM 为4.2V 的电路、因为您可能获得的单元接受的最大 VOCM 输入仅为4V。 同样的逻辑适用于其下限。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复!!!