This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2376:输出稳定的解决方案

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, TLV2376, OPA2330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403500/tlv2376-solution-for-output-stable

器件型号:TLV2376
主题中讨论的其他器件:LM2904、、 OPA2330

工具与软件:

您好!

客户原理图如下所示。

RND 分别使用 LM2904、OPA2330和 TLV2376进行测试。 结果如下。

为了获得更准确的输出波形、选择了具有更好规格的 TLV2376。 结果就是输出波形是最差的。

有没有建议的 解决方案可使 TLV2376的输出保持稳定?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    稳定性问题是放大器输出端的电容或运算放大器反相输入端的电容(相对于 GND)所导致的。  我同意您的观点、这看起来像是一个稳定性问题。  稳定性问题通常表现为放大器中出现不必要的振荡。  我认为所示电路中的 Vout 可能连接到容性负载。  您能否检验一下放大器输出连接到了什么?  出于测试目的、您可以断开放大器负载。

    此致、艺术