This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA122:INA122 -具有正负输入的非线性输出

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405429/ina122-ina122---non-linear-output-with-a-positive-and-negative-input

器件型号:INA122

工具与软件:

我打算使用 INA122测量电压差、并在+2.85V 电源上生成失调电压为1.425V 的输出。

由于 J7和 J8之间没有输入或0V、IA 的输出为1.426V

当电压输入为20V (J8-J7)时、IA 的电压输出为2.344V

当负输入为20V (J8-J7)时、IA 的电压输出为0.478V

当施加0V 时、检查以输出为基准的正负输入之间的 差值、可得到30mV 的差值。  

因此、在测量正负输入电压时似乎存在非线性。

电路图和表格显示了上述内容的详细信息。

因此、我想就可能出现的问题、以及如何解决这个问题、征询任何意见。

     

INA 122
平均分量 + - 参考 CV+OUT
J8 - J7 X2 P3 x2 P2 X2 P5   X2 P6
-20.05. -0.0618 0.0618 1.425 0.478
0 0.0000 0.0000 1.425 1.426 0.948
20.05. 0.0618 -0.0618 1.425 2.344. 0.918
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T W、

    我认为您看到的问题是共模范围限制。  INA122和其他类似器件具有与电源相关的有效共模范围。  对于仪表放大器、共模关系可能有点复杂。  这取决于增益、电压基准引脚和电源电压。  理解共模范围的最佳方法是使用 Vcm-vs-Vout 图(有时称为菱形图)。  仪表放大器的数据表通常会显示一些菱形图、但数据表中的图通常不会涵盖您所需的一组特定条件。   ANALOG-ENGINEER-CALC 具有 INA Vcm 与 Vout 间的关系 工具、您可以在其中输入您的条件(请参阅下图以了解您的案例)。  

    VCM 计算为施加到两个输入的平均电压:VCM =(VinP + VinN)/2。  在您的设计中、共模范围为-61mV 至+61mV。  您的设计中的负电源为 GND。  INA 不允许 VCM 一直到 GND。  通过查看 VCM 图、您可以看到共模电压限制为距离 GND 约0.088V。  该问题可以通过使用负电源或改变输入信号的共模来解决。  下面的仿真显示了具有0V 负电源和-0.2V 负电源的电路。  使用0V 电源的情况是非线性的、因为超出了 VCM 范围、而使用-0.2V 电源的情况是线性的(请参阅下面的仿真)。

    我希望这对您有所帮助。  如果您有后续问题、请告诉我。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天

    感谢您详细说明我的设计中的共模范围限制。

    我 必须进一步学习、看看 是否有其他方法可以不违反 VCM 范围。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天

    将输入端的共模电压从 GND 更改为 VREF=1.425V 后、输出电压非线性问题得以解决。

    INA 122UA
    平均分量 + - 参考 CV+OUT
    J8 - J7 X2 P3 x2 P2 X2 P5   X2 P6
    -20. 1.3630. 1.4860. 1.425 0.511.
    0 1.4250 1.4250 1.425 1.426 0.915.
    20. 1.4860. 1.3630. 1.425 2.342. 0.916.

    感谢您发送编修。

    祝你度过美好的一天!