工具与软件:
我打算使用 INA122测量电压差、并在+2.85V 电源上生成失调电压为1.425V 的输出。
由于 J7和 J8之间没有输入或0V、IA 的输出为1.426V
当电压输入为20V (J8-J7)时、IA 的电压输出为2.344V
当负输入为20V (J8-J7)时、IA 的电压输出为0.478V
当施加0V 时、检查以输出为基准的正负输入之间的 差值、可得到30mV 的差值。
因此、在测量正负输入电压时似乎存在非线性。
电路图和表格显示了上述内容的详细信息。
因此、我想就可能出现的问题、以及如何解决这个问题、征询任何意见。
INA 122 | ||||||
平均分量 | + | - | 参考 | CV+OUT | ||
J8 - J7 | X2 P3 | x2 P2 | X2 P5 | X2 P6 | ||
-20.05. | -0.0618 | 0.0618 | 1.425 | 0.478 | ||
0 | 0.0000 | 0.0000 | 1.425 | 1.426 | 0.948 | |
20.05. | 0.0618 | -0.0618 | 1.425 | 2.344. | 0.918 |