This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:具有内部基准的电流检测放大器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406641/ina186-q1-current-sense-amplifier-with-internal-reference

器件型号:INA186-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们是否有具有内部基准的双向电流检测放大器?  
例如、INA186-Q1需要外部输入基准来实现双向电流检测放大。
现在、我的客户需要一个具有相应功能但没有外部 REF 的 Q1芯片。  

主要在分流电流采样器件中使用。
输入电压范围为:-50mV~+50mV。
所需增益为50和5V 电源、可实现双向电流检测(检测分流器两端的负差分电压和正差分电压)。 内部基准电压最好是电源的一半。

谢谢,我期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    我们 的产品系列中没有任何具有内部基准的双向电流检测放大器。 但是、如果有任何其他需要我帮助的地方、请告诉我。

    此致!
    Mallika Senthil