请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA186-Q1 工具与软件:
尊敬的团队:
我们是否有具有内部基准的双向电流检测放大器?
例如、INA186-Q1需要外部输入基准来实现双向电流检测放大。
现在、我的客户需要一个具有相应功能但没有外部 REF 的 Q1芯片。
主要在分流电流采样器件中使用。
输入电压范围为:-50mV~+50mV。
所需增益为50和5V 电源、可实现双向电流检测(检测分流器两端的负差分电压和正差分电压)。 内部基准电压最好是电源的一半。
谢谢,我期待您的回复!