This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:查询在该运算放大器器件中观察到的性能限制

Guru**** 2898460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM393LV, TLV1702, TLV1822, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404894/lm2903b-query-regarding-performance-limitation-observed-in-this-op-amp-device

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: LM393LVTLV1702TLV1822LM2903

工具与软件:

尊敬的团队:

我将使用 LM2903BIPWR 比较器进行我们的一项开发。

我为 IC 提供3.3V 的电源。

我观察到的是、在同相终端提供2.3V 或更高的输入后、输出被钳位到3.3V。

它是轨到轨器件吗?

需要提供多大的最大输入 才能正常运行?

我附上了屏幕截图。

请提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    此部件不涵盖输入范围为 Vee 至 Vcc 的完整轨到轨输入。  

    LM2903B 涵盖 Vee 至 Vcc - 2V、这可能是非反相端子在2.3V 下存在功能问题的原因。

    借助此设置、建议运行的最大输入电压为1.3V。

     

    在 LM2903B 数据表中:

    由于这是一种商用器件、我们的一些具有完整轨到轨输入范围的较为便宜的比较器选项有 TLV1821 和 TLV1701

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见 LM393LV、这是一种 R-R 输入和低成本的直接替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    是否建议将 TLV1822和 TLV1702器件 P-P 与 LM2903B 匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hii Paul,

    LM393LV 器件的 P-P 是否与 LM2903B 匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    TLV1822、TLV1702和 LM393LV 是具有 LM2903B 的 P-P。

     

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sagar、

    有。

    LM393LV 在电源电压为5V 或更低时用作 LM2903的性能直接替代产品。

    主要区别在于它是轨到轨输入、并且没有 Vcc-2V 输入电压限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hii Paul,

    感谢您的支持。

    祝你度过美好的一天