This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3491:布局和数据表说明

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405839/tlv3491-layout-and-data-sheet-descriptions

器件型号:TLV3491

工具与软件:

嗨、团队:

在数据表11.2布局示例中、0.01uF 和10uF 连接到电源、但在11.1布局指南2中。 句子、指出电源连接0.1uF。
哪项正确?
8.2功能方框图中的图显示了施密特触发功能的符号。
该比较器是否具有内置施密特触发功能?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    数据表提到使用0.1uF 和10uF 电容器作为器件 VCC 的去耦电容器。 指南2旨在说明、为了获得最佳效果、去耦电容器应尽可能靠近 VCC 引脚放置。 理想情况下、0.1uF 和10uF 都应尽可能靠近 VCC 引脚。

    8-2中的方框图是比较器的原理图符号。 TLV3491没有内部迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ho-San:

    感谢您的答复。
    在11.1的数据表中、说明了以下内容。
    "。 为了最大限度地降低电源噪声、电源必须通过一个与10-µF 电解电容器并联的0.01-µF 陶瓷电容器进行电容去耦。 正确接地(使用接地平面)有助于保持 TLV349x 系列的额定性能。
    您确定这是10μF 和0.1μF 吗?
    此外、我知道这些用于噪声抑制、但是每个值的目的是什么?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的柳山:

    去耦电容器有两个用途:

    一种优势是它用作电荷库、每当它从电源轨突然消耗更多电流时(例如当器件开关时)、就为器件提供电荷。

    第二、去耦电容用作低通滤波器、可抑制高频噪声/纹波、使 VCC 引脚上的电压为纯净的直流电压。

    [报价 userid="497502" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405839/tlv3491-layout-and-data-sheet-descriptions/5384401 #5384401"]

    此外、我知道这些用于噪声抑制、但是每个值的目的是什么?

    [报价]

    每个容值的目的是、值较低的电容器充当"高频电容器"、因为值较低的旧穿孔电容器往往具有较低的等效串联电感。 将这种电容器的并联组合相隔数十年之久、有助于降低去耦网络中的总寄生电感。 对于表面贴装 MLCC、等效串联电感不取决于电容器值、因此无论它是10uF (0.1uF)还是10uF (0.01uF)、去耦电容器都可以正常工作。  

    本视频实际上详细介绍了不同值的使用带来的不利影响、比如谐振频率下的阻抗没有那么低:

    去耦电容器|视频|德州仪器 TI.com