Other Parts Discussed in Thread: TLV3491
工具与软件:
嗨、团队:
在数据表11.2布局示例中、0.01uF 和10uF 连接到电源、但在11.1布局指南2中。 句子、指出电源连接0.1uF。
哪项正确?
8.2功能方框图中的图显示了施密特触发功能的符号。
该比较器是否具有内置施密特触发功能?
此致、
柳。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ho-San:
感谢您的答复。
在11.1的数据表中、说明了以下内容。
"。 为了最大限度地降低电源噪声、电源必须通过一个与10-µF 电解电容器并联的0.01-µF 陶瓷电容器进行电容去耦。 正确接地(使用接地平面)有助于保持 TLV349x 系列的额定性能。
您确定这是10μF 和0.1μF 吗?
此外、我知道这些用于噪声抑制、但是每个值的目的是什么?
此致、
柳。
尊敬的柳山:
去耦电容器有两个用途:
一种优势是它用作电荷库、每当它从电源轨突然消耗更多电流时(例如当器件开关时)、就为器件提供电荷。
第二、去耦电容用作低通滤波器、可抑制高频噪声/纹波、使 VCC 引脚上的电压为纯净的直流电压。
[报价 userid="497502" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405839/tlv3491-layout-and-data-sheet-descriptions/5384401 #5384401"]此外、我知道这些用于噪声抑制、但是每个值的目的是什么?
每个容值的目的是、值较低的电容器充当"高频电容器"、因为值较低的旧穿孔电容器往往具有较低的等效串联电感。 将这种电容器的并联组合相隔数十年之久、有助于降低去耦网络中的总寄生电感。 对于表面贴装 MLCC、等效串联电感不取决于电容器值、因此无论它是10uF (0.1uF)还是10uF (0.01uF)、去耦电容器都可以正常工作。
本视频实际上详细介绍了不同值的使用带来的不利影响、比如谐振频率下的阻抗没有那么低: