This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:无法连接到 Cadence 许可证服务(LMC-07712)

Guru**** 1772095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401660/pspice-for-ti-cannot-connect-to-cadence-license-service-lmc-07712

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

当我尝试使用 PSpice for TI 时、会显示警告(LMC-07712)弹出窗口、并且软件仅会离线启动30天。
我只剩下它一次、超过最后期限后便无法再使用 PSpice for TI。
删除并重新安装它不会改变这种情况。
我已确认 license.txt 位于 C:\Users\・・・Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license。
我想问 Cadence 这个问题、所以我尝试注册一个帐户。
注册时、我被要求输入主机 ID、因此我键入了在 license.txt 中写入的主机 ID、但由于收到消息"无法在系统中找到此主机 ID (显示为日语)"、因此无法注册。
我想正常使用它、因此如果能提供任何帮助、我将不胜感激。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得调试方面的帮助、请执行以下操作:

    设置 CDS_LIC_QA_TEST 环境变量

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

    请在此处发布文件、以便我可以代表您将其提交给 Cadence。

    卸载后重新安装应能短期解决问题。 卸载后需要重新引导。 仅仅删除是不够的。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的答复。
    收到您的回复后第二天(昨天)、我启动了 PC 并启动了 PSpice for TI、但是没有显示警告消息。
    这是我在删除和重新安装 PSpice for TI 后首次重新启动 PC。

    我在今天启动我的电脑后再次检查,但没有显示任何警告。

    我不确定原因、但在重新安装后的重新启动过程中、问题可能已得到解决。

    我会认为问题已解决、并留意一下。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次遇到您。
    当我尝试退出 PSpice for TI 时、出现一条警告消息。
    我已附上日志、请检查。
    提前感谢您。

    e2e.ti.com/.../8306.qalog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要把它提交给 Cadence。 似乎有时, probelm 会消失,而对于其他用户,它只是不断回来。

    该文件显示程序已启动30天时钟。 这样不好。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cadence 有一些后续问题。 您能否在以下方面进行检查?

    用户在哪个网络上安装了该工具? 是通过 VPN、家庭网络还是办公室网络?
    用户是否有与互联网的有效连接?

    我们是否可以让用户从 cmd (常规、非管理员版本)调用"nslookup cdsplicwc.cadence.com"?
    如果答案部分不存在或遇到错误、则意味着用户的 DNS 无法解析所需的主机、他需要联系本地 IT 管理员来修复。
    从用户的 cmd 窗口与我共享此命令的输出。

    同样在同一台机器上、让用户在浏览器中查看以下链接并查看输出内容  
    https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ・通过办公室网络。

    ・我有一个活动的网络连接。

    ・名为"nslookup cdsplicwc.cadence.com":的结果

    如果可能、我希望通过非公开方式与您联系、请您告诉我您的联系信息吗?

    ・访问链接"">cdsplicwc.cadence.com/.../connection.html":的结果
    "连接成功"

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给您发送了一封私人电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回复了您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看见了。 让我们看看 R&D 所说的。 他们通常需要~1周的时间进行审查和回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我等待响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚收到 Cadence 关于您问题的评论。

    以下是他们得出的结果:

    客户的 DNS 服务器( sv1511.dilemon.co.LTD)返回的主机名和 IP 地址不正确。 我们的服务器名称是
    cdsplicwc.cadence.com、IP 地址为64.207.220.106。

     

    这在 cusotmer 结束时就会出现  

     

    名前:cdsplicwc.cadence.com.co.ltd
    地址:60.190.255.211

     

     

    没有这样的机器 cdsplicwc.cadence.com.co.ltd。 用户必须与 IT 管理员合作、找出 DNS 解析服务器名称的错误原因。

    如他们所述、请与您的 IT 管理员联系、了解 DNS 解析不正确的原因。 我们对此无能为力

    此致

    David