This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351:关于失效防护

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408690/amc1351-regarding-fail-safe

器件型号:AMC1351

工具与软件:

尊敬的: TI 团队的一员

我们测试了 AMC1351失效防护模式。

我们使用的是 AMC1351作为单端。 (VOUTN =短接至 GND)

当 VDD1 (VDD IN)关断(0V)且 VDD2 (VDD OUT)导通(3.3V)时、测得 VOUTP (V (失效防护))接近150mV (GND)。

在数据表中、当失效防护模式(VDD1欠压或缺失)时、V (失效防护)将为-2.57V。  

我想知道我测得的结果是否正确。

因此、我想知道为什么数据表的-2.57V 没有出来、而150mA 出来了。

请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VOUTN 为驱动输出、因此不应直接短接至 GND。 请考虑在 VOUTN 和 GND 之间串联一个10k Ω 电阻器来限制输出电流。  

    此外、指定的失效防护输出电压是差分测量、在此配置中无法测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的: Alexander Smith

    如果我拉低 VOUTN、它将不再是差分信号、因此我可以使用示波器上的单个探头对其进行测量。 对吧?

    在本例中、我想知道 VOUTP 的测量 Vfail-safe 值是多少

    感谢您的帮助。

    此致、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    根据我从您的原始帖子中了解到的、您是直接连接 VOUTN = GND2、因此不采用差分测量。 不是这样吗?  

    也许您可以分享显示您所描述的行为的原理图和示波器图?