工具与软件:
尊敬的: TI 团队的一员
我们测试了 AMC1351失效防护模式。
我们使用的是 AMC1351作为单端。 (VOUTN =短接至 GND)
当 VDD1 (VDD IN)关断(0V)且 VDD2 (VDD OUT)导通(3.3V)时、测得 VOUTP (V (失效防护))接近150mV (GND)。
在数据表中、当失效防护模式(VDD1欠压或缺失)时、V (失效防护)将为-2.57V。
我想知道我测得的结果是否正确。
因此、我想知道为什么数据表的-2.57V 没有出来、而150mA 出来了。
请告诉我。
此致