This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:ESD 二极管

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074H, TL074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406162/tl074h-esd-diode

器件型号:TL074H
主题中讨论的其他器件: TL074

工具与软件:

团队、

我想知道 TL074H 内部 ESD 二极管的拓扑结构。 客户计划在生产线的 ESD 二极管进行 ICT (初始电路测试)。 下图是否与 TL074H 相同? 或者您还可以分享什么图表? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    显示的所有二极管都存在于 TL074H 中、输入电阻器可能与电阻器串联、也可能没有串联电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、正如我在图中所示、有四个 ESD 二极管。 吸收装置如何? 它是否集成在 TL074H 中? 是电视吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我可以说、在 V+< V-电压时、TL074H 的作用类似于二极管。 在 ICT 期间、请勿在任何情况下尝试开启任何运算放大器中的吸收器件。 这是一个非常糟糕的主意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。

    客户想了解 TL074I 和 TL074H 的内部二极管拓扑。 两者是否具有相同的 ESD 二极管结构?  

    由于客户发现3个器件 TL074IDR 在使用 ICT 测试的制造过程中出现故障(42C0PCK => NG、37A5EJM =>通过)。

    ESD 二极管完全相同、设计为 DIFF。 制造厂为何如此?

    阿索

    CSO

    AssyLTC

    MLA

    RFB

    42C0PCK

    MEX

    37A5EJM

    关于 ICT 测试、Delta 使用在 PIN2至 PIN1以及 PIN6至 PIN1之间测量的 ICT 探针。 此探头位置是否正常?

    还是使用引脚1连接引脚11、引脚2连接引脚11? 客户希望了解哪些参数或因素可能对 ICT 测试产生影响?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表明、采用 NS 或 PS 封装的器件没有到 V+的钳位二极管。 但据我所见、您使用的是 D 封装。

    PCN# 20221219006.1为 TL074引入了一个新芯片(类似于 TL074H 芯片)。 保证的数据表限值未更改。  您具体测量的是什么?故障阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

    关于 ICT 测试、Delta 正在使用在 PIN2至 PIN1以及 PIN6至 PIN1之间进行的 ICT 探测、以检查制造过程中 PCB 上的焊接/元件是否正确放置。

    然而、在使用 RFB 制成的芯片(CSO Richardson、US)的 ICT 站中发现了三个 TL074I 单元故障。 他们没有发现任何失败的死她(谢尔曼,美国)。 那么我们是否怀疑新器件是否更弱?

    - TL074I 芯片是否采用与 RFB 相同的工艺和相同的电路设计?

    -在数据表中,当我们查看版本时,数据表之间的流程和设计是更改的 V 和 Rev. 新工艺是由 CMOS 产生的、旧工艺是双极的、对吗?  

    -你能告诉我确切的信息。 您需要澄清此问题吗? 非常感谢。  

     

    在此应用中、下面的 TL074IDR 用于电压感测。 您能否检查一下它是否正常? 该电路在电机驱动应用中已使用了很长时间。 我认为这应该是可以的。

    请提供有关此支持的帮助、因为这是制造商网站上的一个紧急问题。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHE 和 RFB 的死是非常不同的。 旧芯片采用 JFET 输入、新芯片是纯 CMOS 器件。

    "ICT 探测"并没有告诉我任何信息。 需要测量电阻吗? 预期值和实际值是多少? (引脚1和2之间有一个电阻器、那么这与运算放大器有什么关系?) 在此测试过程中、运算放大器是否通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢。 根据我的理解、ICT 是使用 电探头测试 PCB 并检查是否存在短路、开路、焊接问题等故障、然后在不为 OPA 供电的情况下进行测试。 可使用万用表的二极管模式对其进行测试。 但是、如果我能 从 Delta 制造基地获得 ICT 的确切测试条件、我会告诉您

    ICT 测试;ICT 探针、使用 PIN2 (IN-)至 PIN1 (OUT)和 PIN6 (IN-)至 PIN1 (OUT)之间的二极管模式进行测量。 这种行为合适吗?

    看起来 RFAB 的器件具有 CMOS、它对 ICT 测试更加敏感、与 SHE 的 JFET 输入相比、很容易损坏、对吧? 如果是、为什么?   

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望信通技术将电流限制在安全值。 但我不知道在这种情况下"故障"是什么意思;器件是否实际损坏?

    我不明白为什么在输入和输出引脚之间要进行测试。 部分电流将流过反馈电阻、这些引脚之间没有直接的内部连接。 如果您要检查 ESD 钳位二极管、请在任何 I/O 引脚和任何电源引脚(4或11)之间进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户想了解 TL074I 和 TL074H
    中的内部二极管拓扑

    较旧的 TL074I 就像这样;"PAR"是寄生二极管   

    TL074H 类似这样;"ESD"是 ESD 单元"代码"。  新款 TL074I 也可能是这样。