This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:线性度与温度间的关系

Guru**** 2558110 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, TIPD155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406241/xtr300-linearity-vs-temperature

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件: TIPD155

工具与软件:

团队成员、您好!  

您能帮忙吗?  

我已经使用 XTR300组件工作了几天、想知道是哪种 TK
可能具有的最小电流。

在数据表中、我找到以下条目:

我们希望在-40到80°C 的温度范围内运行 XTR300、最高可运行21mA
80°C 的温度范围内测量。


我在 WC 温度范围内具有高达1200ppm (Δ T = 120°C)的 TC、这是否正确?
额外的裕量?
所示
10k 0.1% 25ppm

您是否知道应对这种情况的措施?

我的第一次测量结果如下所示:

  • 最小值18.924mA
  • 最大值为19.565mA
  • 640µA 的偏差是否符合规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    XTR300的增益误差漂移在  整个温度范围内的典型值为±3.6ppm/°C、最大值为±10ppm/°C。    40C 至+80C 的温度变化(120°C 的增量)对应于1200ppm 的增益误差变化。 这是最坏的情况、基于在使用高精度、低漂移电阻器来设置器件增益时独立使用 XTR300的最大规格。

    电流输出模式的 XTR300传递函数如下所示、其中包括 RSET 电阻器、可选的 ROS 电阻器以及某些电路中的外部基准:

    RSET 电阻器的温度系数是多少? 这也是25ppm/°C 吗? 如果 RSET 电阻器漂移25ppm/°C、则 XTR300的电流将作为 RSET 电阻器温度系数的函数发生漂移;并且您需要选择一个较低的漂移电阻器。  25ppm/°C 电阻器可在120°C 温度变化过程中的最坏情况下漂移高达3000ppm、

    请查看下面的应用手册。 本应用手册介绍了整个 XTR300电路的总误差分析、同时考虑了外部 DAC 和无源器件规格。

    参考设计:"通过 EMC/EMI 测试的双通道拉电流/灌电流组合电压和电流输出隔离式隔离式参考设计"(TIPD155)文档详细说明了 第9-10页上的电流模式 TUE 计算:

    请在下面查找 TIPD155参考设计的链接:

    TIPD155用户指南:

    双通道拉/灌组合电压和电流输出(隔离式、经过 EMC/EMI 测试)参考设计

    TIPD155参考设计网页:
    双通道拉/灌组合电压和电流输出(隔离式、经过 EMC/EMI 测试)参考设计

    谢谢。此致、

    Luis

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    请提供一个完整的原理图、其中提供电阻器的百分比容差和漂移、并指定哪个电路会生成 XTR300的输入电压以及此输入信号源的精度和漂移。

    另外、在测试设置中、请说明用于测量输出电流的仪器或电路。

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    我得到了以下回复:  

    感谢您发送编修。
    与此同时、我测量了另一个 DUT、TC 更适合我预期的区域。
    在我的设置中约为20ppm/°C。

    我现在正在寻找两个 DUT 之间的差异。

    我想知道是否可以为"增益非线性"和"增益误差"添加两个 TCS、因此假设约为16ppm/°C

    JNA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    [报价用户 id="439049" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406241/xtr300-linearity-vs-temperature/5389595 #538959595"]

    我现在正在寻找两个 DUT 之间的差异。

    我想°是否可以为"增益非线性"和"增益误差"添加两个 TCS、因此假设约为16ppm/̊ C

    [报价]

    由于增益误差和线性 增益误差被视为不相关的、前提是这些误差保持一致、因此可以通过取各个误差的平方和根(RSS)来计算特定温度下的总误差估计值、其中考虑了这些误差的温度漂移。  

    例如、如果需要估算+80°C 的误差

    +80°C 时的增益误差百分比= % GE @ 25°C  +(GE_Drift ppm/°C)*(80°C - 25°C)*(1E4)

     +80°C = 0.04% +(3.6ppm/°C)*(80°C - 25°C)*(1E4)时的增益误差百分比

    +80°C 处的线性误差百分比=%线性@ 25°C +(Linearity_Drift ppm/°C)*(ΔTemp°C)*(1E4)

     +80°C = 0.01% +(1.5ppm/°C)*(80°C - 25°C)*(1E4)时的线性误差百分比

    温度条件下的总误差估算百分比= √{( +80°C 处的增益误差百分比 )^2 +( +80°C 处的线性误差百分比)^2 +(+80°C 处的偏移误差百分比)^2}

    谢谢。此致、

    Luis