This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA348:SPICE 模型似乎未包括 Zo 行为

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA348, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408620/opa348-spice-model-seems-to-be-not-inclued-zo-behavior

器件型号:OPA348
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

首先、TI 的 OPA348 pspice 项目不能打开、报告错误;

其次、通过 OPA348 SPICE 模型我不能仿真正确的 Zo 曲线、这可以通过 TINA 获得。

我怀疑 OPA348的 SPICE 模型和相应的项目有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您发送编修。 我有几个问题需要解决哪些问题。  

    [报价 userid="617006" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408620/opa348-spice-model-seems-to-be-not-inclued-OPA348-Behavior"]首先、TI 的 zo pspice 项目不能打开、报告了一个错误;

    您是使用 PSpice for TI 内部库中的 OPA348、还是从网络获得的 OPA348?  

    其次、通过 zo 348 SPICE 模型我无法仿真正确的 Zo 曲线、可通过 TINA-获得 该曲线。

    您是从哪里拉取这个 SPICE 模型的? 这是在网上还是从 TINA-TI 内部库获得?  

    谢谢!

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过该链接 https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sboc001,which 下载 PSpice 工程、 其中包括以下文件、

    我使用 OrCAD cad capture 打开 OPA348.opj、然后一个 diabox 看起来像这样、

    然后我建立一个 OrCAD PSpice 项目,输入一个原理图如下,在这个 zip 文件中包括 OPA348.lib 和 OPA348.olb 到项目库中 ,然后执行一个交流仿真得到 OPA348的 Zo 曲线,从曲线 Zo 在高频下约为1000欧姆。

    同样、在 TINA 中执行类似的仿真、可以直接 在 TINA 中搜索 OPA348模型。

    在 TINA 的输出曲线中、OPA348在高频时的 zo 大约为35欧姆。

    通过 zo 曲线的对比、可以看到明显的差异、所以我有一些困惑。 或许我可以比较两个  模拟中使用的两个 OPA348精简模型的内部描述并找出差异、但抱歉、到目前为止我还没有了解如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我们已经注意到、OPA348模型的一些版本不能正常工作、因此我们进行了修复。 但是、似乎仍然存在差异。 我将进一步调查此问题、并尽快尝试纠正此问题。  

    谢谢!

    Robert Clifton   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我已经对此进行了研究、并且确认 TINA 模型和 PSpice 模型之间存在差异。 感谢您指出这一点。 我正在努力解决这个问题。  

    此外、我还希望稍微纠正您的仿真电路。 您可以在此处找到它: https://www.ti.com/lit/an/snoa475f/snoa475f.pdf 、但基本而言、要测试输出阻抗、我建议构建您的电路、如下所示:  

    结果与数据表非常吻合  

    此外、一些 较早的模型可能无法正确仿真输出阻抗。 如果他们这样做、那么上面显示的电路应该使它工作。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很喜欢你,我也很喜欢你。" 昨天、我已经用从 TI 下载的 OrCAD PSpice 打开 OPA348.lib、然后将其与 TINA 中的 OPA348宏模型进行比较。 他们看起来不同,虽然我不知道 SPCTIF 的意思每一行,需要很多高级知识的香料,只有我可以在未来学习它。 也许我们可以复制 TINA 内部宏模型内容以形成一个行为与 TINA 无关的 pspice 模型。

    我很抱歉消耗了很多宝贵的时间,我很高兴你的劝阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    因此没有必要为此而道歉。 说实话、我很高兴您抓住了这个机会。 我以为我修复了模型、但我错过了 pspice 版本。 TINA 上的那个、您可以在 TI.com 上下载的那个和 TINA 的内部模型都是正确的版本。 我们将更改 PSpice 电路以匹配 TINA。

    如果有任何事情,我很抱歉消耗您宝贵的时间!  

    此致、

    Robert Clifton