Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI
工具与软件:
首先、TI 的 OPA348 pspice 项目不能打开、报告错误;
其次、通过 OPA348 SPICE 模型我不能仿真正确的 Zo 曲线、这可以通过 TINA 获得。
我怀疑 OPA348的 SPICE 模型和相应的项目有问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yang:
感谢您发送编修。 我有几个问题需要解决哪些问题。
[报价 userid="617006" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408620/opa348-spice-model-seems-to-be-not-inclued-OPA348-Behavior"]首先、TI 的 zo pspice 项目不能打开、报告了一个错误;您是使用 PSpice for TI 内部库中的 OPA348、还是从网络获得的 OPA348?
其次、通过 zo 348 SPICE 模型我无法仿真正确的 Zo 曲线、可通过 TINA-获得 该曲线。
您是从哪里拉取这个 SPICE 模型的? 这是在网上还是从 TINA-TI 内部库获得?
谢谢!
Robert Clifton
我通过该链接 https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sboc001,which 下载 PSpice 工程、 其中包括以下文件、

我使用 OrCAD cad capture 打开 OPA348.opj、然后一个 diabox 看起来像这样、

然后我建立一个 OrCAD PSpice 项目,输入一个原理图如下,在这个 zip 文件中包括 OPA348.lib 和 OPA348.olb 到项目库中 ,然后执行一个交流仿真得到 OPA348的 Zo 曲线,从曲线 Zo 在高频下约为1000欧姆。


同样、在 TINA 中执行类似的仿真、可以直接 在 TINA 中搜索 OPA348模型。


在 TINA 的输出曲线中、OPA348在高频时的 zo 大约为35欧姆。
通过 zo 曲线的对比、可以看到明显的差异、所以我有一些困惑。 或许我可以比较两个 模拟中使用的两个 OPA348精简模型的内部描述并找出差异、但抱歉、到目前为止我还没有了解如何操作。
尊敬的 Yang:
我已经对此进行了研究、并且确认 TINA 模型和 PSpice 模型之间存在差异。 感谢您指出这一点。 我正在努力解决这个问题。
此外、我还希望稍微纠正您的仿真电路。 您可以在此处找到它: https://www.ti.com/lit/an/snoa475f/snoa475f.pdf 、但基本而言、要测试输出阻抗、我建议构建您的电路、如下所示:

结果与数据表非常吻合


此外、一些 较早的模型可能无法正确仿真输出阻抗。 如果他们这样做、那么上面显示的电路应该使它工作。
此致、
Robert Clifton
我很喜欢你,我也很喜欢你。" 昨天、我已经用从 TI 下载的 OrCAD PSpice 打开 OPA348.lib、然后将其与 TINA 中的 OPA348宏模型进行比较。 他们看起来不同,虽然我不知道 SPCTIF 的意思每一行,需要很多高级知识的香料,只有我可以在未来学习它。 也许我们可以复制 TINA 内部宏模型内容以形成一个行为与 TINA 无关的 pspice 模型。
我很抱歉消耗了很多宝贵的时间,我很高兴你的劝阻。