This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:大信号输入的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1411351/ths3217-the-problem-with-large-signal-input

器件型号:THS3217

工具与软件:

您好! 输入信号是差分信号、共模电压为0.7V、差模电压是 基线电压为1V、幅度为500mV 的负脉冲信号。 THS3217设计 基于 THS3217 EVM 用户指南第6页、电源为+-6V、我们仅使用 D2S 功能。

但是来自 Vo1的输出信号如下所示、有关尾部峰值的任何想法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuan、

     感谢您分享测试详细信息和示波器快照! 还有几个问题  

    1. 是否对默认 EVM 进行了任何修改? 如果您的原理图不同、也请分享您的原理图。
    2. 您的输入脉冲的上升/下降时间是多少? 之间的区别吗?

    此致、

    SIMA