This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL062:我可以用作比较器吗

Guru**** 2553670 points
Other Parts Discussed in Thread: TL062, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400904/tl062-can-i-use-as-a-comparator

器件型号:TL062
线程中讨论的其他器件: LM393

工具与软件:

您好!

我使用的是 TL062CDR。

我是否可以将2通道 JFET 输入运算放大器用作比较器?

我使用一个运算放大器 生成方波、另一个用于比较两个信号(作为比较器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaveesha、欢迎来到 TI e2e 论坛。  

    如果您使用一个通道生成方波、则您可能已经将 TL062用作比较器。 可以做到、但 TL062C 可能不是最佳选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!
    非常感谢您的答复。

    您能为这个应用推荐一个最佳选择吗? 我需要更长的器件寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaveesha

    电源电压、方波频率和所需的比较器响应时间是多少? 比较器的预期电压差是大还是小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    这是我需要的方波

    某些时间的振幅为11.83V

    电源电压:24V


    比较器的预期电压差是大还是小?

    对此、我不太清楚、但我可以添加我的当前设计(使用比较器)



    在本设计中、当我 使用 poti 增大或减小 Vref 值时、VL 和 VH 会发生偏移。 它们不围绕 Vref (PoTI)对称

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaveesha

    当我 使用 poti 提高或降低 Vref 值时、VL 和 Vh 将发生偏移。 它们不是围绕 Vref (POTI)[/QUOT]对称的

    我希望引脚1的低输出电压和高输出电压与引脚2的电压无关。 您能解释一下您还能看到什么吗?

    这是我需要的方波

    某些时间振幅为11.83V

    有时?

    频率看起来像85Hz。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Ron、

    1.  
     根据我的想法,
     引脚1是输出信号、具体取决于引脚2和引脚3。  
     引脚2是基准电压 Vref (PoTI)、引脚3是来自传感器的输入电压。


     一般而言、Vref 处于 VL 和 VH 之间、但在本例中、它向右移动、则 Vref 位于 VL 和 VH 之外。

    2.  
     对不起、是我的错。

     光学扩展量
     实际上、 继电器关闭后的电压为11.83V (此时继电器接通)、即11、9V

     在我在 TINA 中绘制该方形发生器部分后、  
     我收到以下输出。
     






    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaveesha

    您能向我展示一下 Poti 电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    这是 PoTI 电路、

    当需要增大 PoTI 的范围时、我将更改 R18。


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaveesha

    部件是否经过测试 LM393或 TL062?   TL062输入共模范围限制为4V 至 VCC–4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    我已经用这两种方法进行了测试、但都无法正常工作。

    正如您在迟滞问题中提到的、比较器是最佳选择。  

    因此、我现在正在使用 LM393比较器、但仍在寻找迟滞解决方案、我可以在这里忽略中继。

    您能给我们推荐一些小贴士吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaveesha

    我在原理图中没有看到继电器、请确保继电器电流不会反馈比较器。 然而、可通过降低 R5的电阻来增加迟滞。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我已使用以下值对电路进行了设置
    R5 = 1、3 Mohm、
    R7 = 400k Ω、
    R8 = 280k Ω
    R18 = 550k Ω
    C5 = 10uF、16.
    R26 = 27千欧
    R32 = 5k Ω

    在我的电路中、电流通常为35mA、而我的继电器为833H-1C-S12VDC。  

    我将比较器(引脚1)输出发送到两个 MOSFET。 从 MOSFET 获取信号。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaveesha

    更好的方法可能是增大 R7的电阻、尝试680k。 在 R28位置放置电容器可能会有所帮助、请尝试100pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛·罗恩,谢谢你,我将尝试它。 但您能否解释一下为何让我在 R28中添加电容器?

    以及为什么比较器更适合用于实现迟滞、而不是运算放大器?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaveesha

    R28插槽中的 CAP 可提高迟滞接合速度。 运算放大器的输出变化较慢(压摆率、上升/下降时间)。