This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549内部损耗

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412564/opa549-opa549-internal-losses

器件型号:OPA549

工具与软件:

用于有±24V 电源和8A 直流电流流入1.25 Ω 的电路。
不知道为什么在大约4A DC 时激活热关断功能。
封装的 fin 温度仅上升到约60°C。
是否可以在热量转移到散热片之前触发热关断?
应如何考虑内部损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameyama-San:

    [quote userid="622848" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412564/opa549-opa549-internal-losses 封装的 fin 温度只上升到约60°C。

    OPA549的面积安全性(SOA)如下所示、abs(Vs)指的是24Vdc、而 Vo 指的是1.25Ω* 4A = 5V。 |Vs|-Vo = 19V、该电压在任何给定周期(PMOS 或 NMOS 驱动器)的输出级上下降。 大约 19V*4A = 76W (如果它在直流模式下工作)将在功率放大器的驱动级上耗散、因此 Tj 将非常快地加热、并将激活热关断。  

    如果该器件以交流输出运行、则可以计算平均功率损耗、根据 SOA 图、该损耗仍然很高。  

    如果输出电压工作在±10V @±8A 下、则双电源电压应配置为大约±10V +/-4.8V ≈±15VDC 范围。 该器件使系统能够调节输出设定值和电流、并最大程度地降低热耗散。  

    当然、如果 OPA549设置有一个良好的散热器和出色的传热效率、那么就能够处理更多的散热问题。 但是、可以计算和仿真功率耗散、以避免热关断。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond