请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25011 工具与软件:
我们有一个关于 LM25011的问题。
在浪涌测试期间、我们注意到开关控制器的输入电压略高于绝对最大额定值中指定的电压。
我们在脉冲期间测得的电压约为49.6V
现在的问题是、数据表中的规格是否描述了持续负载、我们可以通过脉冲超过此值、或者我们是否一定不能超过此值?
下面列出了脉冲形状和值。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.