This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:浪涌测试-输入电压略高于规定值

Guru**** 2512905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412785/lm25011-surge-test---input-voltage-slightly-higher-than-specified

器件型号:LM25011

工具与软件:

我们有一个关于 LM25011的问题。
在浪涌测试期间、我们注意到开关控制器的输入电压略高于绝对最大额定值中指定的电压。
我们在脉冲期间测得的电压约为49.6V

现在的问题是、数据表中的规格是否描述了持续负载、我们可以通过脉冲超过此值、或者我们是否一定不能超过此值?
下面列出了脉冲形状和值。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看起来电压尖峰大约比绝对最大值高4V

    从我们的角度来看、这违反了规范。

    我认为您需要调整您的钳位电路、以便将尖峰降至绝对最大值以下

    谢谢