This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:请求确认 LM2903AVQPWR 和 LM2903BIDGKR 之间的差异

Guru**** 2386760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1412996/lm2903b-request-for-confirmation-of-the-difference-between-lm2903avqpwr-and-lm2903bidgkr

器件型号:LM2903B

工具与软件:

你(们)好  

 

你在做什么?

我是来自 TI 韩国 FAE 的 Joy。

目前、SoluM 客户正在处理服务器电源模块上的 LM2903BIDGKR 替换为 LM2903AVQPWR 的测试。

使用 LM2903BIDGKR 替代 LM2903AVQPWR 时、它们存在问题并想向您提问以确认原因。 (无法使用 LM2903AVQPWR ESD 规格)

 

**问题现象:LM2903BIDGKR 的运行速度慢于 LM2903AVQPWR

-。 LM2903AVQPWR 工作波形

在 OUT (SCP_PROT#)下降至0V 之前大约需要50us

750us、直到 STB SCP 发生后 IN+(基准)恢复

 

-。 LM2903BIDGKR 运行波形:运行缓慢、需要调节。

在 OUT (SCP_PROT#)下降至0V 之前大约260us

大约1200us、直到 IN+(参考)恢复

 

  • 问题

问题1。 LM2903BIDGKR 和 LM2903AVQPWR 之间的区别

 

问题2: 根据您之前给我的关于电流的建议、他们尝试降低了 OUT 侧上拉电阻器、输入侧串联电阻器和分压器电阻器的电阻、但这对运行时间没有太大影响。

他们已附上电路图、因此请检查是否有任何可能的原因。

 

请参阅随附的文件和评论、然后将其发送给我以获取您的回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加原理图。

    IN+上的电压范围是多少? 它是否曾低于 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    我们通过电子邮件继续进行此演示。

    谢谢!

    HO