This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:电流传感器校准

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413764/ina237-current-sensor-calibration

器件型号:INA237

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将在我们的项目中使用 INA237AIDGSR 电流/电压传感器。  

我们在进行电流传感器校准。 随着温度的变化、我们可能会在 SW 中看到不同的电流读数。

我附上此表供您参考。

请帮助在 SW 读数中找到原因并改进此问题的措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshata:  

    随着温度的变化、读数会发生变化是正常现象。 数据表的第6.8节 提供了各种图、显示了偏置电流、增益误差和失调电压等器件特性随温度的变化情况。

    请注意、温漂为 ±0.02uV/°C、增益误差漂移为 ±50ppm/°C

    我们提供以下 计算器 工具、您可以使用它来查看系统参数如何随温度变化。 如果您需要更准确的结果、则可以在过热条件下校准器件。 还应记住、分流电阻器可能是误差源、因为它会随温度的变化而变化。

    此致!

    Holly