This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:3高速单端信号输入电路

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, LMH6703, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413252/lmh6703-3-high-speed-single-ended-signal-input-circuit

器件型号:LMH6703
主题中讨论的其他器件:DS90LV011A、、、 TINA-TI

工具与软件:

我想比较来自三个不同来源的单端信号的上升沿。 信号的频率约为100 MHz。 我想使用 FPGA 比较这些来源的数据。 由于 FPGA 和 SMA 连接器在 PCB 上的物理位置将彼此远离、因此我打算将信号转换为 PCB 上的差分信号、并以这种方式布线。 下面是方框图。

在研究这个主题时、我看到了 TI 的高性能模拟前端应用手册。

但是、我有几个问题、非常感谢您对这些问题的帮助:

  1. 该电路是否是此应用的最佳选择?
  2. 怎样才能防止噪声影响100 MHz 输入信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MCAV、

    我为您支持这一主题。  在高速单端到差分转换方面、您的启动电路运行良好。  我还会研究其他电路实现并提供支持。

    如果电路不需要处于高增益状态、也推荐一些带宽较低的 FDA。

    请确认您的带宽和增益设置以及可用的电源轨。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于在输入端施加的单端信号、我们可以考虑如下参数:Vhigh=2V、Vlow=0V、频率范围= 50MHz、-100MHz。 对于差分输出信号、我们可以按如下方式考虑电压值:vcm=1.8V、vhigh=Vcm+350mV、vlow=Vcm-350mV。 我想问的是、我可以将 SE 信号转换为 LVDS 信号并将其馈送到 FPGA。 为此、我可以使用 DS90LV011A。 该元件的传播延迟随温度而变化。 这可能导致捕获信号的上升沿时出现时序错误。 如果我们使用运算放大器转换为差分信号、传播延迟将是多少? 数据表中没有关于运算放大器传播延迟的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MCAV、

    我建议仿真 LMH6703以确定延迟指标。  使用运算放大器时、传播延迟实际上就是相移、它取决于您的增益和工作频率。  使用 PSPICE 或 TINA-TI 以及您的参数进行瞬态仿真、是确定您所问问题的有效方法。   

    您可以实施滤波以降低噪声、具体取决于您关注的主要噪声源。  请勿使用过大的反馈电阻器(这会增加电阻器噪声)并使用良好的高速 PCB 布局最佳实践。

    此致!

    ALEC